Gefriergut schneiden - aber sicher
Weltweit nutzen Lebensmittelhersteller die Gefrierschneider von Magurit. Das Unternehmen setzt Standards bei Qualität, Produktivität und auch bei der Maschinensicherheit. Es ist daher selbstverständlich, dass auch die verbauten Komponenten wie Sicherheitsschaltgeräte von Schmersal den hohen Standards gerecht werden müssen. Hinzu kommen Anforderungen wie Manipulationssicherheit und Hygienic Design. Im folgenden Beitrag erfahren Sie, worauf es dabei ankommt und welche Lösungen es gibt.
Quelle: INDUSTRIELLE AUTOMATION 2024/04, www.industrielle-automation.net
Download
Fachartikel
Industrial Internet of Things: Daten sammeln, Informationen analysieren und Produktion verbessern
Das Industrial Internet of Things, kurz IIoT, spielt als Technologie und Konzept im Zuge der vierten Industriellen Revolution eine zentrale Rolle. Geräte, Maschinen und Anwendungen werden miteinander vernetzt und tauschen miteinander Daten und Informationen aus. Diese Informationen können wiederum ausgewertet und analysiert werden und sollen auf diese Art u.a. zur Effizienzsteigerung in der Produktion sowie zur Minimierung von Ausfallzeiten beitragen. Doch wie lässt sich dieses Konzept konkret umsetzen und welche Benefits bringt es wirklich mit sich? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Volker Heinzer, strategischer Produktmanager bei der Schmersal Gruppe, im Interview mit GIT SICHERHEIT.
Quelle: GIT SICHERHEIT 4/2024, S. 66–69, Wiley-VCH GmbH, Weinheim
Download
Fachartikel
Das neue Türgriffsystem DHS
Türgriffsysteme sollen sicher und ergonomisch sein. Sind sie zudem noch einfach zu montieren und bieten eine hohe Transparenz an der Mensch-Maschine-Schnittstelle, hat der Anwender alles im Blick und im Griff.
Autor: Stephan Frick, stellvertretender Leiter Produktmanagement, Schmersal Gruppe
Quelle: DER KONSTRUKTEUR 2024/06 www.derkonstrukteur.de
Download
Fachartikel
Viele Akteure - ein Ziel
Was muss der Systemintegrator oder auch der Anwender beachten, wenn er eine materiaflusstechnische Anlage mit Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) plant oder betreibt? Die Frage ist nicht trivial, denn hier gelten andere Grundsätze als bei der Planung und beim Betrieb von stationären automatisierten Förderanlagen und auch von konventionellen Flurförderzeugen. Und die Frage ist hoch aktuell, denn FTS werden inzwischen häufig in die intralogistischen Prozesse einbezogen.
Quelle: f+h 2023/12,www.foerdern-und-heben.de
Download
Fachartikel
Auswertung von betriebsmäßigen und sicherheitsgerichteten Signalen
Neues Gateway, neue Safety Fieldbox und eine neue 3D-Kamera: Das sind einige der Exponate, die Schmersal auf der SPS vorstellen wird. Alle drei Komponenten sind „live“ in einem IIoT-Demonstrator im Einsatz. Dort zeigen sie, welche praktischen Vorteile eine durchgängige Konnektivität bietet: auch und gerade auf der Ebene der Maschinensicherheit.
Quelle: GIT SICHERHEIT 11/2023, S. 96–97, Wiley-VCH GmbH, Weinheim
Download
Fachartikel
Time-of-Flight-Kamera für präzise Überwachung von Prozessen
Die neue AM-T100 von Schmersal liefert millimetergenaue 3D-Tiefenbilder. Sie ist mit einem Sony DepthSense Sensor ausgestattet und nutzt die Time-of-Flight (ToF)-Technologie, d.h. die Laufzeitmessung von ausgesendeten Lichtpulsen im Infrarotbereich (850 nm), die von den zu erfassenden Objekten reflektiert werden. Die neue ToF-Kamera AM-T100 von Schmersal bietet hochgenaue 3D-Tiefenbilder und eine Bildrate von bis zu 60 fps. Mit ihrer leistungsstarken Software ermöglicht sie die Echtzeit-Erfassung von Positionen, Objektabmessungen und Füllständen. Das eröffnet neue Möglichkeiten für die Automatisierung in der Logistik und in der Linienfertigung.
Quelle: A&D Magazin, 10/2023, publish industry Verlag
Download
Fachartikel
NEUE VERNETZUNGSKONZEPTE – VERZICHT AUF VERDRAHTUNG
Integration, Vernetzung und Verknüpfung sind zentrale Trends in der Automatisierungstechnik. Sowohl der Hersteller als auch der Anwender einer Maschine kann dadurch, ganz im Sinne der Digitalisierung, Vorteile realisieren – zum Beispiel eine Steigerung der Produktivität, einfache Anpassung an die individuellen Anforderungen sowie eine verbesserte Fehlerdiagnose.
Quelle: DER KONSTRUKTEUR 2023/10
Autor:Tobias Thiesmann, System- und Lösungsmanager, Schmersal Gruppe, Wuppertal
Download
Fachartikel
Eine 3D-Kamera erweitert die Möglichkeiten der Sensorik in intralogistischen Prozessen um eine Dimension. Sie erlaubt zum Beispiel die exakte Echtzeit-Erfassung von Füllständen oder den umfassenden Blick auf den Prozess. Bei Bedarf kann sie auch als „Auge“ von IIoT-Applikationen genutzt werden, etwa zur Ermittlung von KPIs wie der „Overall Equipment Efficiency“ (OEE)
Autorin: Katrin Wirz, Produktmanagerin, Schmersal Gruppe
Quelle: Technische Logistik 11/23 · www.technische-logistik.net
Download
Fachartikel
Planung und Konstruktion einer kollaborativen Roboterzelle
Die sichere Zusammenarbeit von Menschen und Robotern in kollaborierenden Arbeitssystemen ist erstens möglich und bringt zweitens klare Vorteile – auch bei Verpackungsprozessen. Allerdings müssen einige Voraussetzungen geschaffen und diverse Normen der Maschinensicherheit berücksichtigt werden.
Quelle: LVT LEBENSMITTEL Industrie 10 • 2023
Autor: Benjamin Bottler M.Sc., Safety Consultant, Schmersal Gruppe
Download
Fachartikel
Für hygienesensible Bereiche konzipierte Bedienelemente
Eine neue Baureihe von Befehls- und Meldegeräten, die Ergonomie und Sicherheit bieten, ist komplett auf Hygiene eingestellt. Das umfangreiche und normenkonforme Programm gehört zum Portfolio von Schmersal. Es ist modular aufgebaut und lässt sich flexibel an die Anforderungen des Nahrungsmittelmaschinenbaus anpassen – zum Beispiel durch steckbare Kontaktträger.
Quelle: LEBENSMITTELTECHNIK 7-8/23
Link zum E-paper und Video
Schmersal: Sicherheitsprodukte mit und für ARBURG
Schmersal wirbt für seine Produkte mit dem Slogan „The DNA of Safety“. Da kann man schon sehr sicher sein, dass die gesamte Produktion auch wirklich sicher ist. Dreht es sich doch um die Herstellung von Sicherheitsschaltgeräten und Sicherheitssystemen zum Schutz von Mensch und Maschine am Arbeitsplatz – auf ALLROUNDERn von Arburg.
Quelle: today, Das Arburg Magazin, Ausgabe 82/2023
Zum Artikel geht's unter diesem Link
Zum Portfolio von Schmersal gehört jetzt auch eine 3D-Kamera, die Prozesse in Echtzeit erfasst. Damit wird das Portfolio an optoelektronischen Systemkomponenten für Intralogistik und Automatisierungstechnik erweitert.
Quelle: messtec drives Automation 4/2023
Download
Fachbeitrag
Interview mit Marcel Bogusch, Branchenmanager Intralogistik bei Schmersal
Die Schmersal-Gruppe rückte auf der Hannover Messe Automatisierungs- und Sicherheitslösungen für die Intralogistik sowie für Verpackungs- und Lebensmittelverarbeitungsmaschinen in den Fokus. Welche Bedeutung das Thema Intralogistik insgesamt für Schmersal hat, lässt sich auch daran ablesen, dass es mit Marcel Bogusch erstmals einen Branchenmanager für diesen Bereich gibt.
Quelle: INDUSTRIAL Production 5/2023, Weka Business Medien
Download
Fachbeitrag
Neue Automatisierungs- und Sicherheitslösungen für die Intralogistik
Aufgrund von Lieferengpässen und Materialmangel sind neue Konzepte für Lagerhaltung und Materialfluss gefragt. Die Intralogistik gewinnt daher in vielen Branchen zunehmend an Bedeutung. Und auch die Industrie 4.0 ist ohne eine vernetzte Logistik nicht realisierbar. Wir stellen Ihnen neue technische Lösungen und Systeme von Schmersal vor, die eine sichere und produktive intralogistische Infrastruktur ermöglichen.
Quelle: www.industrielle-automation.net, INDUSTRIELLE AUTOMATION 2023/02
AUTOR: Marcel Bogusch, Branchenmanager Logistik, Schmersal Gruppe, Wuppertal
Download
Fachbeitrag
Programmierbare Sicherheitskleinsteuerung mit integrierten Zusatzfunktionen
Antriebstechnik und Maschinensicherheit gehören zusammen – auch bei überschaubaren Maschinen. Mit einer Sicherheitskleinsteuerung lassen sich antriebsbezogene Parameter wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und Position in das Sicherheitskonzept integrieren. Zudem lässt sie sich an die Steuerungs- und die Leitebene anbinden.
Autor: Christian Lumpe, Produktmanager Steuerungen, Schmersal Gruppe
Quelle: messtec drives Automation, Wiley Verlag, Ausgabe 10/2022
Download
Fachbeitrag
Service-Leistungen des tec.nicum am Beispiel Intralogistik
Wird eine Anlage geplant und konstruiert, müssen viele Normen und Richtlinien berücksichtigt werden. Da kann man schnell den Überblick verlieren. Werden die Normen dann noch im laufenden Projekt geändert, ist besondere Aufmerksamkeit gefordert. Am Beispiel eines Intralogistik-Projektes zeigen wir, warum die funktionale Maschinensicherheit so komplex ist und was in verschiedenen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus berücksichtigt werden muss.
Quelle: DER KONSTRUKTEUR 2023/03 www.derkonstrukteur.de
Download
Fachbeitrag
Modulare Positionsschalter-Baureihe
Positionsschalter werden branchenübergreifend in allen industriellen Umgebungen eingesetzt. Mit der Baureihe PS ist der Anwender für jeden Einsatzfall gut gerüstet. Denn die „Posis“ dieser Produktfamilie sind durch ihren modularen Aufbau vielfältig kombinierbar.
Quelle: P&A, publish-industry Verlag GmbH, Ausgabe 09/2022
Download
Fachbeitrag