Nach oben
Presse Schmersal Gruppe
Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Fotos, ...
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DIE MASCHINENSICHERHEIT – PLUSPUNKTE FÜR DIE PRODUKTIVITÄT

Schmersal auf der Hannover Messe 2023: Neuentwicklungen für Safety und Automation

Wuppertal, 13. Februar 2023.  Die Schmersal Gruppe stellt auf der Hannover Messe erstmals wieder ihre neuesten Innovationen aus. In Halle 09, Stand D09, hat das Unternehmen in diesem Jahr Automatisierungs- und Sicherheitslösungen für die Intralogistik sowie für Verpackungs- und Lebensmittelverarbeitungsmaschinen in den Fokus gerückt. 

Das wachsende Volumen des Onlinehandels ist ein maßgeblicher Treiber für Entwicklungen in der Intralogistik, die eine zunehmende Automatisierung der Prozesse sowie effiziente und sichere Anlagentechnik erfordern. Anhand eines Modells, das verschiedene Prozessschritte und Techniken abbildet – wie etwa Abfüll-, Förder- und Palettiertechnik sowie Robotik – zeigt Schmersal Komponenten und Systeme, die nicht nur zur Arbeitssicherheit beitragen, sondern auch die hohen Anforderungen der Intralogistik und Verpackungsindustrie in punkto Ausfallsicherheit und Anlagenproduktivität erfüllen. 

Intelligente Sicherheitszuhaltungen
Ein Roboter, der Palettieraufgaben ausführt, wird auf dem Schmersal-Stand mit Sicherheitszuhaltungen abgesichert, die Schutztüren so lange verriegelt halten, bis die gefährliche Bewegung zum Stillstand gekommen ist. Intelligente Sicherheitskomponenten – wie etwa die Sicherheitszuhaltung AZM201 – ermöglichen mit ihren umfassenden Diagnosefunktionen eine Reduzierung von Stillstandszeiten.

Neues Time-of-Flight-Verfahren
Zum ersten Mal demonstriert Schmersal eine neue Technologie auf der Hannover Messe: Die Position und Stapelhöhe der vom Roboter palettierten Kisten wird über eine ToF-Kamera überwacht. Mit dem Time-of-Flight (ToF)-Verfahren lässt sich ein 3D-Abbild der Szene erzeugen, das als Punktewolke vorliegt. Mit ihrer Hilfe können Positionen und Abmessungen von Objekten ermittelt werden. Eine Software, mit der man 3-dimensionale Zonen im Raum definieren und überwachen kann, eröffnet vielfältige Automatisierungslösungen in der Logistik und Linienfertigung. 

ToF-Kameras ermöglichen eine effiziente Datenauswertung in Echtzeit, zum Beispiel bei Messaufgaben wie der Füllstandsüberwachung oder der Volumenermittlung von Stückgütern.

Neue Magnetspur-Sensorbox
Elektrohängebahnen werden in nahezu jeder Branche eingesetzt, um Werkstücke, Werkzeuge oder andere Zulieferteile innerbetrieblich zu transportieren. Für diese Anwendung präsentiert Schmersal auf der Hannover Messe eine neue Lösung: Mit der Sensorbox SSB-R werden kosteneffizient und wartungsfrei Streckenabschnitte zur Geschwindigkeitsregulierung für Elektrohängebahnen definiert. Darüber hinaus können Parkpositionen exakt angefahren werden.

Neue hygienegerechte Befehls- und Meldegeräte
Ebenfalls neu: Mit der H-Baureihe stellt Schmersal auf der Hannover Messe ein komplettes Programm an neuen Befehls- und Meldegeräten für hygienesensible Einsatzbereiche vor – insbesondere für die Nahrungsmittelverarbeitung.


Besuchen Sie Schmersal vom 17. bis 21. April 2023 auf der Hannover Messe: 
Halle 09, Stand D09 

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: