Nach oben
Presse Schmersal Gruppe
Pressemitteilungen, Fachbeiträge, Fotos, ...
SICHERHEITSSCHALTER UND -SYSTEME FÜR IHRE BRANCHE
UNSERE NEUHEITEN
Sicherheit für Mensch und Maschine

Vorteile von IO-Link – jetzt auch für die funktionale Sicherheit nutzbar

Schmersal stellt auf der SPS 2024 erstmals ein IO-Link-Safety-Installationssystem vor

 

 

Wuppertal, 14. Oktober 2024. Auf der SPS - Smart Production Solutions - in Nürnberg zeigt Schmersal in Halle 9, Stand 460 erstmals ein IO-Link Safety Installationssystem, in das verschiedene Sicherheitszuhaltungen und Sicherheitssensoren von Schmersal sowie sichere Aktorik integriert sind. Auch ein IO-Link-Safety-Master und ein -Hub von Schmersal wird künftig Bestandteil des Systems sein. Damit können die Vorteile des standardisierten Kommunikationssystems IO-Link auch für die funktionale Sicherheit genutzt werden. Der Anwender profitiert von gleicher Konnektivität, einfacher Parametrierbarkeit und der Verfügbarkeit von erweiterten Diagnosedaten.

Das System ermöglicht eine sichere bidirektionale Kommunikation und eine erweiterte Diagnose von Sensoren und Aktuatoren. Die Daten werden über dreiadrige Verbindungsleitungen mit M12-Steckern statt wie üblich über achtadrige Leitungen übertragen, was den Verdrahtungsaufwand und somit die Montagezeit erheblich reduziert und Verdrahtungsfehler ausschließt.

Die IO‐Link-Safety-Kommunikation ist für Sicherheitsfunktionen bis PLe bzw. SIL3 geeignet.

IO-Link fähige Safety Devices liefern neben den reinen Sicherheitsfunktionen zusätzliche hilfreiche Informationen. Identifikationsparameter geben z.B. Auskunft darüber, um welche Art von Gerät es sich handelt oder wo Betriebsanleitungen, Datenblätter und andere Dokumente zu finden sind. Status- und Diagnoseinformationen (z. B. Tür offen/geschlossen) und Betriebsdaten, z. B. wie oft Türen geöffnet oder geschlossen wurden oder wie oft sich Türen im Grenzbereich befinden, erleichtern die Wartung und reduzieren ungeplante Maschinenstillstände. 

Weitere Vorteile: Durch das standardisierte IO-Link Kommunikationssystem kann ein fehlerhafter Anschluss schnell erkannt werden. Zudem verfügt IO-Link über eine Data-Storage-Funktion, mit deren Hilfe der Austausch eines Sensors oder Aktors einfach und schnell durchgeführt werden kann. Die Offline Parametriermöglichkeit ermöglicht es, Safety Devices auch außerhalb der Produktion, also im Büro oder am PC, einfach zu parametrieren und zu testen.

Besuchen Sie Schmersal vom 12. bis 14. November 2024 auf der SPS - Smart Production Solutions – in Nürnberg in Halle 9, Stand 460.

 

Cookies / Datenschutz
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: